フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com
詳細を見る データロガー
OPC UA/DAプロトコル搭載の新しいデータロギングソフトウェアで、<br />高価値資産損失リスクの軽減<br /><i>Omega Enterprise Gateway</i>

4/9/2018


OPC UA/DAプロトコル搭載の新しいデータロギングソフトウェアで、
高価値資産損失リスクの軽減
Omega Enterprise Gateway

OPC UA/DAプロトコル搭載の新しいデータロギングソフトウェアで、<br />高価値資産損失リスクの軽減<br /><i>Omega Enterprise Gateway</i> ケーススタディ:OPC UA/DAプロトコル搭載のオメガエンタープライズゲートウェイ(OEG)ソフトウェアが、製造プロセスを効果的に監視し、シームレスな統合を提供した方法をご紹介

詳細を見る オメガ・エンタープライズ・ゲートウェイ(OEG)がお客様の生産プロセスの効果的な監視とシームレスな統合を可能にした方法

工場における シグナルコンディショナに求められるもの

3/15/2018


工場における シグナルコンディショナに求められるもの
工場における シグナルコンディショナに求められるもの オートメーション業界では、工場フロアで幅広いコントロールキャビネットを使用しています。監視および制御されているプロセスパラメータには、PLCアナログ入力チャネルに接続する前に信号変換や絶縁が必要です。

詳細を見る シグナルコンディショナ

ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い

2/26/2018


ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い データロガーは、断続的に状態の変化を監視して記録する手段です。それらは、単体、独立型ユニット、または複数のチャネルで構成することができます。ほとんどのスタンドアロンユニットはバッテリ駆動であるため、移動中や長時間にわたって記録することができます。

詳細を見る データロガー

データロガーの選定

2/20/2018


データロガーの選定
データロガーの選定 データロガーは、多数の測定値を保存することができる電子デバイスです。作業による記録よりもはるかに高いデータ密度を可能にし、より高品質なデータを提供します。

詳細を見る データロガー

冷凍庫バリデーションのための超低温度データロガー

2/19/2018


冷凍庫バリデーションのための超低温度データロガー
冷凍庫バリデーションのための超低温度データロガー 冷凍庫での温度記録は、血漿、ワクチン、医薬品、冷凍食品の保管に重要です。OM-CP-CRYO-TEMPを使ったソリューション

詳細を見る 超低温度データロガー | 温度データロガー

ワイヤレスデータロガーを使った温度遠隔監視

12/21/2017


ワイヤレスデータロガーを使った温度遠隔監視
ワイヤレスデータロガーを使った温度遠隔監視 ワイヤレスセンサーシステムは、回転成形機メーカーのプロセス制御を改善します。

詳細を見る ワイヤレスデータロガー

フルーツ農園で使用するワイヤレスデータロガー

10/24/2017


フルーツ農園で使用するワイヤレスデータロガー
フルーツ農園で使用するワイヤレスデータロガー 冷蔵保存設備の正確な温度データにより、家族経営農園はより良い結果を得ました

詳細を見る ワイヤレスデータロガー

電流ロガーの動作原理/使用方法

10/13/2017


電流ロガーの動作原理/使用方法
電流ロガーの動作原理/使用方法 電流を測定するデータ収集(DAQ)システムは、通常、直接測定はおこないません。ただし、電圧を測定するDAQシステムは、ユーザによる利用がより簡単です。

詳細を見る データロガー

航空宇宙産業で使用されるワイヤレスデータロガー

6/26/2017


航空宇宙産業で使用されるワイヤレスデータロガー
航空宇宙産業で使用されるワイヤレスデータロガー 航空宇宙システムなどの高価値資産は、最終組立地や顧客施設に輸送する間、監視して保護する必要があります。OMEGAは、高価値資産の保護に対する従来ソリューションの限界に焦点を合わせ、ワイヤレスセンサーによる自動データ収集システムを開発しました。

詳細を見る ワイヤレスデータロガー

温湿度の遠隔監視

6/13/2017


温湿度の遠隔監視
温湿度の遠隔監視 サーバルームの温度や相対湿度状態の監視について、重要課題やOMEGAの技術を交え詳しく解説します。

詳細を見る 温湿度ロガー

長距離で使用可能な無線データロガー

6/12/2017


長距離で使用可能な無線データロガー
長距離で使用可能な無線データロガー 航空宇宙業界などのハイテク業界における監査型トレーサビリティのソリューションについて詳しく解説します。

詳細を見る 無線

製造ラインで使用するワイヤレスデータロガー

6/11/2017


製造ラインで使用するワイヤレスデータロガー
製造ラインで使用するワイヤレスデータロガー 原材料の純度は、どの製造プロセスにおいても重要ですが、特に食品やパーソナルケア製品では極めて重要になります。これらのプロセスでは頻繁に、製造ラインまで液体をパイプで運ぶ必要があります

詳細を見る ワイヤレスデータロガー

インターネットを使った温湿度監視

4/6/2017


インターネットを使った温湿度監視
インターネットを使った温湿度監視 遠隔監視は、どこからでもステータスデータを確認できるため、過酷または危険な環境条件、あるいは1人だけまたは1チームだけで複数の場所や情報源からの結果を監視しなければならない場合に最適です。

詳細を見る 無線温度ロガー

ワイヤレスデータロガーとは

3/29/2017


ワイヤレスデータロガーとは
ワイヤレスデータロガーとは 温度計は温度測定値を目視確認するのに適していますが、計装には熱電対または測温抵抗体(RTD)を使用する必要があります。通常、これらは表示装置に直接接続されますが、長いケーブルの敷設が必要な場合には、直接接続が問題になります。このような状況では、無線温度ロガー/送信機を使用すると解決します。

詳細を見る ワイヤレスデータロガー

コールドチェーンに最適な温度データロガー

2/24/2017


コールドチェーンに最適な温度データロガー
コールドチェーンに最適な温度データロガー コールドチェーン、生鮮食品の輸送中、貨物が暴露した温度、そして場合によっては湿度の記録を提供する重要性がますます高まっています。

詳細を見る 温度データロガー

温度/圧力データロガーの使用事例

12/13/2016


温度/圧力データロガーの使用事例
温度/圧力データロガーの使用事例 2009年、サルモネラ菌で汚染されたピーナッツバターを食べたために9人の人命が失われました。この事件をきっかけに食品製造業者・加工業者の安全性が重視されています。

詳細を見る 温度データロガー

温度データロガー/熱電対データロガーとは

9/19/2016


温度データロガー/熱電対データロガーとは
温度データロガー/熱電対データロガーとは データロガーの基本や種類、用途について詳しく解説します。

詳細を見る 温度データロガー

ワイヤレスデータロガーの長所と短所

6/17/2015


ワイヤレスデータロガーの長所と短所
ワイヤレスデータロガーの長所と短所 ワイヤレスモニタリングは、干渉のない場所でのさまざまなアプリケーションに対応する多目的で利用できるソリューションです。

詳細を見る ワイヤレスプロセスモニタリング

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.